デジタルサイネージの導入が進む中で、運用の要となる存在が「STB(セットトップボックス)」です。
サイネージはディスプレイさえあれば映像を流せると思われがちですが、実際には配信管理・再生制御・スケジュール設定といった処理を担う機器が必要です。その中心にあるのがSTBであり、複数拠点での一括管理や緊急時の即時更新など、現場の負担を軽減しながら高度な運用を実現します。
ナブコグループでは自動ドア用デジタルサイネージの提供を行っており、本記事では自動ドア用デジタルサイネージにとって重要な存在となるSTBについての説明を行います。
近年はクラウド配信や遠隔操作に対応したSTBが増え、既存ディスプレイに後付けするだけで本格的なサイネージ環境を構築できるようになりました。
「どの機種を選べばいいのか」「どうやって導入すればいいのか」といった疑問に応えるため、本記事ではSTBの仕組み・特長から、選定時のチェックポイント、運用フローまで解説します。
STB(セットトップボックス)とは
STB(セットトップボックス)は、ディスプレイに接続して動画・画像・テキストなどのコンテンツを再生する小型デバイスです。
デジタルサイネージだけでなく、テレビ放送や動画配信サービスにも利用されており、ディスプレイ単体では行えない「再生制御」や「スケジュール配信」を担当します。時間帯や曜日に応じた表示切り替えといった高度な運用も、STBが中心となって実行します。
サイネージの運用では、STBがコンテンツ再生の要となります。配信サーバーやクラウド管理システムから受け取ったデータを処理し、指定のタイミングで再生を行います。遠隔更新や複数端末の一括管理、緊急時の即時配信にも対応可能です。
近年はSTB内蔵ディスプレイも増えていますが、外付けタイプは「拡張性」と「混在環境での運用」に強みがあります。異なるメーカーのディスプレイが混在する場合でも、STBを共通の基盤として使うことで管理方法を統一しやすくなります。
さらに、STBはクラウド配信との相性がよく、更新作業の効率化につながります。既存ディスプレイに後付けするだけで運用を開始できるため、店舗や施設でも導入のハードルが低く、段階的なサイネージ導入を進めたい場合にも適した選択肢です。
STBの機能・特長
STBには、デジタルサイネージの運用を効率化する機能が多く搭載されています。主な機能を以下の表にまとめます。
| 機能・特長 | 説明 |
| コンテンツ再生・スケジュール管理 | 動画・静止画・テキストなど幅広い形式の再生に対応 再生順序や時間帯を自動で制御 営業時間やイベントに合わせた配信設定が可能 |
| ネットワーク接続・クラウド配信 | LAN / Wi-Fi / LTE に対応し、クラウドと接続 複数拠点への一括配信が可能 災害や緊急情報の即時更新にも対応 |
| コンパクト設置・メンテナンス | 小型で省スペース、既存ディスプレイに後付け可能 機器更新のコストを抑えられる 多拠点運用でもメンテナンス性が高い |
機器選定時のチェックポイント

STBを選定する際は、スペックだけでなく、運用体制・拠点数・設置環境などを総合的に確認する必要があります。
次のチェックリストを参考に、自社に最適な機器を見極めてください。
スペック
以下の項目は、画質・安定性・設置環境を左右する重要ポイントです。
□ 4K / HDR再生に対応しているか
高解像度のコンテンツを使用する場合は必須。
□ 通信方式(LAN / Wi-Fi / LTE)が設置環境に適しているか
店舗やオフィスのネットワーク環境に合わせて選定。
□ 防塵・防水・耐熱などの耐環境性があるか(屋外向けの場合)
屋外サイネージでは特に重要。
□ 放熱設計や長時間稼働性が確保されているか
24時間稼働を前提とするケースでは信頼性が不可欠。
□ メーカーサポート・保守サービスの有無
トラブル時の復旧スピードに直結。
拠点数 / 配信方式
拠点規模や運用フローによって、選ぶべき構成が異なります。
□ クラウド型かローカル型か、運用に合った方式を選べているか
多拠点運用はクラウド型が有利。
□ 拠点ごとに異なるコンテンツを配信できるか
地域キャンペーンやイベント対応の可否に影響。
□ 拡張性があり、将来的な台数追加や機能追加に対応できるか
将来の運用を見据えた選定が重要。
□ 更新頻度や通信負荷に対して適切な配信方式か
高頻度更新の場合はクラウド+キャッシュ機能が適切。
運用負荷・保守性
現場負担を最小限に抑えるには、運用性と保守性のチェックが欠かせません。
□ 管理画面が分かりやすく、担当者が直感的に操作できるか
属人化防止につながる。
□ 自動スケジュール配信やテンプレート設定に対応しているか
日々の更新作業を効率化できる。
□ リモート監視・障害通知を備えているか
トラブルの早期発見が可能。
□ 電源管理・再起動などの遠隔操作が可能か
現場に行かずに復旧できるため、運用負担を大幅に削減。
□ 保守・サポート体制が明確で、対応窓口が分かりやすいか
導入後の安定運用に直結する重要ポイント。
導入・運用フローと実践ポイント
デジタルサイネージとSTBを円滑に運用するためには、導入前の準備から日々の保守、そして多拠点での管理体制まで、一連のフローを体系的に整える必要があります。
ここでは、導入の基本ステップと運用時の重要ポイントをまとめます。
導入ステップ
サイネージ導入は、次の5つのステップに沿って進めるとスムーズです。
1.目的と設置環境の確認
どんな情報を誰に届けたいのか、どこへ設置するのかを整理します。屋外・屋内、昼夜の視認性、電源・通信環境の確認も必須です。
2.機器・システムの選定
設置環境に適したディスプレイ、STB、CMS(管理システム)を選びます。拡張性や拠点数に応じた配信方式もここで決めます。
3.設置・ネットワーク構築
ディスプレイとSTBの設置、LAN / Wi-Fi などの通信設定を行い、接続状態を確認します。
4.コンテンツ登録・テスト
配信システムに素材を登録し、再生タイミングや表示の乱れがないか検証します。複数拠点がある場合は同期状態の確認も重要です。
5.運用・検証・改善
運用開始後はログを確認し、表示回数・再生エラー・端末状態などを定期的にチェックします。必要に応じてコンテンツや配信ルールを改善していきます。
トラブル回避・保守の注意点
サイネージ運用で多いトラブルは、「通信不良」「更新ミス」「端末フリーズ」の3つです。以下の点を押さえることで、安定した運用が可能になります。
| 項目 | 内容 |
| 通信トラブル防止の事前チェック | 設置前に通信強度を測定し、Wi-Fiの場合はルーターの位置や干渉源を確認しておく。 |
| 運用ルールの明確化 | 更新担当者・承認フロー・更新頻度を明確化し、配信ミスを抑える。 |
| CMSの権限分離 | 「本部=配信管理」「現場=内容確認」のように権限を分け、誤配信を防止する。 |
| リモート監視・自動再起動・障害通知 | 現場に行かずに状態把握・復旧ができ、多拠点でも安定運用しやすくなる。 |
| 予備STB・バックアップ素材の常備 | 突発的な故障に対して即時復旧が可能となり、機会損失を避けられる。 |
多拠点運用のポイント
複数拠点でデジタルサイネージを展開する場合は、クラウドを活用した集中管理が効率的です。以下のポイントを押さえると、安定した運用を実現しやすくなります。
| ポイント | 説明 |
| クラウド管理で本部が一括運用 | 本部から全拠点の配信状況をリアルタイムで確認し、スケジュール設定や更新を集中管理できる。 |
| 地域別・店舗別の出し分けに対応 | 各拠点でキャンペーンや地域情報を出し分けられ、柔軟な運用が可能。 |
| キャッシュ機能で回線負荷を最適化 | 大容量データを端末側に一時保存し、通信が不安定な店舗でも安定した再生を維持できる。 |
| 本部と現場の役割分担でトラブル最小化 | 本部=配信管理、現場=設置確認・簡易チェックとすることで、誤配信や復旧遅延を防止。 |
ナブコの自動ドア用デジタルサイネージとSTBの関係性
ナブコの自動ドア用デジタルサイネージは、LEDタイプと液晶タイプの2種類あり、スタンドアローンとネットワーク型のいずれにも対応しています。クラウド型で運用する場合、LEDタイプと液晶タイプのいずれもコンテンツ配信のためにSTBが必要です。一方で、スタンドアローン型の場合は、LEDタイプはSTBが必要ですが、液晶タイプはディスプレイに直接USB等の記憶媒体を接続できるため、STBが不要です。
また、ナブコの自動ドア用デジタルサイネージは、こうしたSTB活用の恩恵をさらに広げる仕組みです。「人の動線上で必ず目に入る」入口での設置を前提とした設計により、視認性と到達率を高められるのが大きな特長です。クラウド配信による多拠点管理にも対応しており、空間デザインと情報発信を同時に成立させたい施設に適しています。
導入を検討されている方は、ぜひ下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。