ハイセキュリティ
プロダクツ
(BOON EDAM)

高さのあるセキュリティーゲートで、通行者を管理し、
エントランスのセキュリティを高めます

BOON EDAM

ナブテスコはBoon Edam社(オランダ)と日本国内での総代理店契約を結び、ブーンイダムの製造する回転ドア、およびセキュリティ製品を販売しております。同社は1903年から回転ドアの製造を開始して以来、100年以上の経験と実績を有し、そのエントランステクノロジーは常に世界をリードし続けています。

ターンロック100

敷地境界セキュリティに適したパイプ製ローターのフルハイトターンスタイル

ターンロック100は堅牢なフルハイトターンスタイルです。多彩な仕上げと構造オプションにより、どのような用途にも常に最適なソリューションを提供します。

仕上

ターンロック 100 には、ドアウイングが3 枚または 4 枚があり、直線またはカーブのアームバリエーションが用意されています。フレームの仕上は、スチール製亜鉛メッキ、粉体塗装、または通常のステンレスをお選びいただけます。亜鉛メッキおよび粉体塗装スチール製の直線アームには、合成樹脂のセーフティエンドキャップが付いています。ステンレス製アームは円形で、先端が丸く加工されています。

オプション

・機械的または電気信号による操作
・通行量が 2 倍確保できるタンデム仕様
・車椅子での通行が可能な延長アームモデル
・カーブウォールの両側設置
・各方向の回転検知センサー
・ヒールプロテクター
・通行量カウンター
・不使用時のロック
・カードリーダー取り付け用ブラケット
・プッシュボタンによるフリー通行

サイドゲート

特にフルハイトターンスタイルと隣接して利用するようにデザインされたオプションのサイドゲートは、車椅子、自転車、カートなどのアクセスに使うことができます。

通行タイプ
平面図
正面図

ツアーロック

ハイセキュリティ回転ドア

当社のツアーロックセキュリティドアは、認証されていない利用者の通行を防止しながら、認証者を連続して通過させます。このハイセキュリティドアは、カードリーダやバイオメトリックシステムなどの様々な種類の認証システムでも接続できるように設計されました。洗練された各種セキュリティシステムの選択により、ツアーロックはあなたのエントランスに最高レベルのセキュリティーを構築します。

3或いは4 ドア ウィング

3或いは4 ドア ウィングのツアーロックをご用意しています。 ツアーロック 180+90 は、4ウィングの自動セキュリティ回転ドアで、 双方向からの同時認証通行の利点をもちます。 ツアーロック 120 (3ウィングバージョン) には手動または自動タイプがありますが、交互の片方向通行となります。

ステレオビジョン

一方向あるいは双方向ステレオビジョン センサーシステム は、ドアの区画内で、ピギーバックやテールゲート行為を片方向あるいは双方向で探知します。 洗練された3D ビジョン技術により、非常に高いレベルのセキュリティ性能が得られました。 天井にバイフォーカスカメラシステムが組み込まれているので、床面への機器埋設工事の必要がありません。

ハイセキュリティエントランス

ツアーロックは、ハイレベルなセキュリティ性能と同時に操作の容易さと運用スピードのバランスが求められる場所に設置されています。 ツアーロックがあれば、警備員など第三者による監視はもはや必要ありません。 ツアールロックは官公庁のビル、銀行、空港、オフィスビルなどに設置されています。

通行タイプ
平面図

サークルロック

ハイセキュリティインターロックドア

サークルロックは、セキュリティーエリアに非認証者が侵入するのを防ぐ、円形のインターロックドアシステムです。数種類のセキュリティシステムが、ピギーバック行為を探知し、エントランスに最も高いセキュリティレベルが得られます。お客様のビルのスタイルに合うように、サークルロックをカスタマイズすることもできます。

2 つのカーブ スライディングドア

サークルロックは、交互に連動して開く2つのスライドドアからなるインターロックセキュリティ ブースです。 サークルロックは双方向通行可能な、交互に出入りできるセキュリティードアです。

ハイセキュリティエントランス

サークルロックは、ハイレベルなセキュリティー性能と同時に操作の容易さと開閉スピードのバランスが求められる場所に設置されています。 サークルロックがあれば、警備員など第三者による監視はもはや必要ありません。 弊社のサークルロックは官公庁のビル、銀行、空港、オフィスビルなどに設置されています。

セキュリティシステム

サークルロックには、認証者をドア内部で確認するための数種類のセキュリティシステムがあります。
・ステレオビジョン
・ウエイトシステム
・2 ゾーン コンタクト マットとセンサーシステム
・1 ゾーン コンタクト マット

通行タイプ
平面図

キャッシュロック

一人用のセキュリティエントランス

キャッシュロックは、世界最小のセキュリティドアです。このメカニカルドアは、銀行、コンピュータ室や研究室など、特に不正侵入されがちな建物やその内部に最善のセキュリティを保証してくれます。

最高のセキュリティ

キャッシュロックは、一度に一人しか通行できないように設計されています。 一見普通のスイングドアですが、その美しくて、スクラッチや衝撃に強いコーティングを施されたドアの内部には、人が入れるブースが隠されています。しかし、ドアの面積は約1㎡ 足らずです。 キャッシュロックは主に建物内部で使用されますが、ファサードの一部としても取り付けることができます。

動作説明

通行タイプ

ステレオビジョン

セキュリティアクセスの最新技術

社会での脅威が増加する中で、高まるハイセキュリティーの要望を、当社の新技術、ステレオビジョン技術が解決いたします。ブーンイダムのツアーロックに搭載されているステレオビジョンで、エントランスでのピギーバック行為を確実正確に発見することができます。

ツアーロック 180+90

ツアーロック180+90 タイプは、認証者だけを通行させる、高度なセキュリティー自動回転ドアです。 4 ウィングドア、双方向通行、一方向一分につき20名の認証通行が可能なハイセキュリティ自動回転ドアです。

ステレオビジョンとは?

当社の最新セキュリティシステム、ステレオビジョンは、ハイセキュリティ回転ドア用に特別に開発されました。 ステレオビジョンは形状、大きさ、体積の3要素から通行人を認証する、高度に洗練されたセキュリティシステムです。 これらのデータを分析することで、一回の認証に対して入場する人の人数を算出し、不正進入の疑いがある時にはシステムが自動的にドアを閉鎖します。

セキュリティソリューション

当社の最新セキュリティシステム、ステレオビジョンが標準ツアーロックにも搭載されました。 お客様がご使用中の既設ツアーロックにも、セキュリティのアップグレードとしてステレオビジョンを搭載する事ができます。 ステレオビジョンシステム搭載に必要なスペースはごくわずかなため、ツアーロックの入口、出口の両側に設置することが可能です。

NABCOの
おすすめ商品

NABCOの強み

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。