回転ドア
(BOON EDAM)

建物内部と外部を常に遮断しながら通行できるので、
外部からの風の侵入を防ぎ、室内の温度変化を最小限に保ちます

BOON EDAM

ナブテスコはBoon Edam社(オランダ)と日本国内での総代理店契約を結び、ブーンイダムの製造する回転ドア、およびセキュリティ製品を販売しております。同社は1903年から回転ドアの製造を開始して以来、100年以上の経験と実績を有し、そのエントランステクノロジーは常に世界をリードし続けています。

トニケット

オールラウンド回転ドア

トニケットは、人を魅了する高品質な回転ドアです。そのユニークなデザインは、建築的な美しさとそれを可能にする高い適応性を併せ持っています。消費電力の削減から高度な安全装備まで、この回転ドアは一つ一つの面でお客様のニーズを満たすようにデザインされています。

3/4 ドア ウィング

トニケットには3または4 ドアウィングモデルがあり、それぞれの構造は独自のユニークな特徴を持っています。 3/4 ウィング トニケット のどちらのバージョンも、サイズや設置場所に応じて手動/自動の選択が可能です。 3 ウィング モデルはドア区画のサイズ、入り口の広さ、そして通行容量のバランスが取れています。4 ウィング モデルは、さらに広い入り口が最も効率的な双方向通行を可能にしています。

多様なエントランスソリューション

幅広い組み合わせにより、建物を選ばないエントランスソリューションをご提供できます。 トニケットはオフィス、ホテル、スーパー、その他多くの公共の建物で目にすることができます。

ドアタイプ
通行タイプ
平面図

クリスタルトニケット

透明な回転ドア

ラミネートガラスと強化ガラスの組み合わせで構成することにより、従来のドア框部分を出来る限り少なくしました。その結果、実質的に透明な回転ドアとなりました。現代的なガラスファザードとマッチするだけでなく、クラシックな建築様式にもみごとに溶け込みます。

スタイリッシュで機能的

クリスタルトニケットは3/4 ドア ウィングで幅広いサイズをご用意しています。 手動或いは自動方式、透明或いはカラーガラス、オプションのナイトロックドアなどを選択していただけるクリスタル トニケットは、スタイリッシュで機能的なエントランスです。

多目的なエントランスソリューション

幅広い組み合わせから、クリスタル トニケット はホテル、オフィス、その他の建物など、一般的な通行量の場所に最適です。

ドアタイプ
通行タイプ
平面図

トーネックス

大容量通行を可能にした大型自動回転ドア

トーネックスは広々とした内部をもつ、洗練された自動回転ドアです。大きな通行量に容易に対処できると同時に、室内環境をドラフトから守ります。標準で直径4800mmまでのサイズがあるトーネックスはショッピングカートや荷物カート、車椅子なども安全に通行でき、完璧で多様なソリューションをお届けします。

3/4 ドア ウィング

3/4 ドア ウィングをご用意しました。3 ウィングモデルは、さらに大きな内部空間とさらなる快適さを提供し、大型荷物の通行も簡単。4 ウィングモデルは入り口が広いので、より効率的な双方向通行とバランスの取れた外観が得られます。 すべてのドアセットは火災やその他の緊急時の避難通路として折り畳みが可能です。

ハイキャパシティエントランスソリューション

幅広い組み合わせと直径の大きさが、高い通行容量と、効率良いエネルギー消費のエントランスソリューションの提供を可能にしています。 世界中の空港、病院、スーパー、ホテルなどでトーネックスを目にすることができます。

トーネックス スター

センターのショーケースをガラスパネルとスリムなセンターシャフトに替える事で生まれたスペースにより、トーネックス スターは、さらに広々とした通行空間を提供すると共にさらなる透明な外観を達成しています。

ドアタイプ
通行タイプ
平面図

デューツアー

広い歩行スペースの大型自動回転ドア

デューツアーは、2つの広い内部スペースを持つ2ウィング回転ドアで、ショッピングカートや荷物カート、担架や車椅子などの大きな荷物の通行も容易にします。通り易い双方向通行、直線に近い通行が出来る上、高い通行容量があります。デューツアーのユニークなデザインが、一般のエントランスを親しみやすく、そして魅力的なエントランスにしています。

中央のドアウィング

すべてのデューツアーは 、緊急時の避難目的や、回転ドアとしての動作が必要でないときに開放状態にできる2 枚のドアが、2ウィングドアセットの中央に設けてあります。 AC モデルは最大開放間隔が得られるブレイクアウトスイングドアを、そして AS モデルは自動スライディングドアを備えています。 この機能によりデューツアーを完全な自動回転ドア、あるいは自動スライディング エントランスとして利用したり、また通行量や特別な状況に応じて完全な開放状態にしておくこともできます。 つまり、デューツアーは、もっとも使用勝手の良いエントランスだと言えます。

ショーケースつきデューツアー

デューツアーには、2ウィングドアセットの両端に三角形のショーケースがひとつずつ取り付けられており、通行者の目を引き付けます。 このショーケースは様々な製品をディスプレイするため、また 広告スペースとしてもご利用いただけます。 また、この広告スペースを貸し出すこともできるでしょう。

様々な設置場所

幅広い組み合わせにより、建物を選ばず、高い通行容量を誇るエントランスソリューションをご提供できます。 デューツアーは空港、病院、銀行、ホテル、スーパー、その他多くの公共の建物などで目にすることができます。

ドアタイプ
通行タイプ
平面図

ツインツアー

直進通行を可能にした自動回転ドア

ツインツアーは双方向通行、直進通行ができ、ショッピングカートや荷物カート、担架、車椅子などの大きな荷物の通行も容易です。ツインツアーの特徴であるハイキャパシティーと構成の多様性を組み合わせ、お客様のニーズに合う、高い通行容量をもったエントランスを創り出します。

フレキシブルなコンセプト

ツインツアーは2つから3つの回転ドアから成り立っており、既存の回転ドアでも新設の回転ドアでも、それぞれの回転ドアを互いに連動させて回転するユニークなコンセプトです。 特別に開発されたシンクロドライブで、2 つのドアウィングはお互いに90度を保ちながら回転し、エントランスからの風の侵入を常に防止してくれます。

高い通行容量のエントランス

幅広い組み合わせにより、建物を選ばず、高い通行容量のエントランスソリューションをご提供できます。 当社のツインツアーは空港、鉄道の駅、病院、大型コンプレックス施設、スーパー、ショッピングセンターなどで目にすることができます。

コスト削減

消費電力の削減と電力の節約、という面から見ると、ツインツアーが回転ドアのすべての中で最も経済的なドア になります。 ツインツアーを設置すると、フロアースペースを有効利用することができます。 さらに、出入り口が常に「閉まった」状態を保てないタイプのドアをご使用であれば、ツインツアーに替えることによって、建物の冷暖房に使う電力を大幅に節約することができます。 省エネルギーと同時に コストを削減することができます。 多くの場合、数年でツインツアーと同額程度の電力消費を節約することができます。

ドアタイプ
通行タイプ
平面図

NABCOの
おすすめ商品

NABCOの強み

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。