堺市立総合医療センターは、堺市で初めて高度な三次救急医療を提供する救命救急センターを備える病院として、2015年7月に開院しました。30の診療科と病床数487床を備え、災害時や救急用の...
堺市立総合医療センターは、堺市で初めて高度な三次救急医療を提供する救命救急センターを備える病院として、2015年7月に開院しました。30の診療科と病床数487床を備え、災害時や救急用のヘリポートを完備しており、がんや脳卒中、急性心筋梗塞や感染症など、幅広い疾患に対しても、高度で専門的な治療を提供する、地域医療の核としての役割を担っています。
堺市立総合医療センターにはNABCOの自動ドアが計168台採用されました。
エントランスはもちろん、レントゲン・CT等の検査室や手術室のほか、各階のエレベーターホールには防火戸が、サブエントランスや病棟の廊下には二重引き戸が採用されました。
また、ICUや手術室、感染病室等、特にベッド等の搬出入が多い場所向けに、ミニフォールド(アルミ製小型自動折戸)を24台納入しました。ミニフォールドは戸袋不要の折りたたみドアで、広い開口を確保できること、また、ドア重量が軽く、ドアヒンジまわりが指詰め防止構造となっている安全性の高さを評価いただきました。
小児病棟入口の二重引き戸
感染病棟外来入口の防火戸
手術室入口(フットスイッチのセット)
商品名 | 備考 |
---|---|
ミニフォールド/ミニフォールドα | 小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 |
OAH-100K 非接触スイッチ | 衛生面に配慮したい場所に最適な非接触スイッチ |