日本最大かつ東京、首都圏を代表する空港。首都圏への玄関口としてだけでなく、国内線、国際線のハブとして、年間約6800万人が利用する。 国内線旅客ターミナルのエントランスには、不要な開...
日本最大かつ東京、首都圏を代表する空港。首都圏への玄関口としてだけでなく、国内線、国際線のハブとして、年間約6800万人が利用する。
国内線旅客ターミナルのエントランスには、不要な開閉を削減することにより「室内環境」が改善され、空調効果を高め「省エネ」を実現するNABCOの自動ドアシステム、「インテリジェントecoドアシステム」が68セット採用されています。
また、JAL国際線ターミナルファーストラウンジには、ユニバーサルデザインを採用したNABCOの多機能トイレ用スイッチが採用されています。
商品名 | 備考 |
---|---|
HDS-4iα 押しボタンスイッチ | トイレ空間への調和と使いやすさを両立した、パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |